5.2.4 データ定義,領域確保疑似命令

データ定義疑似命令は,プログラムで使用する定数データを定義します。

定義したデータの値は,機械語として生成されます。

領域確保疑似命令は,プログラムで使用するメモリの領域を確保します。

データ定義,領域確保疑似命令には,次のものがあります。

表 5.20

データ定義,領域確保疑似命令

疑似命令

概要

.DB

1バイト領域を初期化

.DB2

2バイト領域を初期化

.DB4

4バイト領域を初期化

.DB8

8バイト領域を初期化

.DS

オペランドで指定したバイト数分のメモリ領域を確保

.DBIT

1ビットのビット領域を確保

.ALIGN

ロケーション・カウンタの値を整列