tolower


英大文字から英小文字に変換します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int __far tolower(int c);

[戻り値]

cに対してisupperが真となる場合,それに対応してislowerが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。

[詳細説明]

大文字の英字を対応する小文字の英字に変換し,ほかの文字はすべてそのままにします。