7.4 ライブラリ関数

この節では、ライブラリ関数について説明します。

 

CC-RXのライブラリ関数では、C99言語で拡張されたキーワード(関数、マクロ、変数名)の一部に、C99言語が選択された場合だけ使用できるものがあります。このような関数は、本項の各ヘッダファイルごとのキーワードを説明する表に、<-lang=c99>の表示を付記しております。これらの関数を使用する場合は、コンパイルおよびライブラリ生成時に、-lang=c99オプションを指定してください。