コア単体のデバッグを行う際において,そのアプリケーション・プロジェクトが複数のブート・ローダ・プロジェクトの構成要素となっている場合,優先してデバッグ対象とするブート・ローダ・プロジェクトを選択します。
各ブート・ローダ・プロジェクト(マルチコア設定ツール)のプロパティ パネルにおいて,[デバッグ]カテゴリ内[デバッグ時に優先する]プロパティがすべて[はい],またはすべて[いいえ]に選択されている状態で次の操作を行った場合
デバッグ・ツールとの通信開始(「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」参照) |
表示されるブート・ローダ・プロジェクトの一覧から,他のブート・ローダ・プロジェクトより優先してデバッグ対象とするブート・ローダ・プロジェクトを選択します。