ブレークポイント設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】


疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】に登録するブレークポイントを設定します。

図 A.60

ブレークポイント設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】において,ツールバーの[ブレークポイント設定...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[アドレス]

ブレークポイントのアドレス式を直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目(最大履歴個数:10個)を選択します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

このダイアログで設定したブレークポイントを疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】の[ブレークポイント一覧]に登録します。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。