2.7.1 コア(PE)を切り替える

デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。

(1)

ステータスバーで切り替える

メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。

図 2.77

メイン・ウインドウのステータスバー

(2)

デバッグ・マネージャー パネルで切り替える

[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。

図 2.78

デバッグ・マネージャ パネル