2.8 プログラムの実行

この節では,プログラムの実行方法について説明します。

なお,この節で説明する主な操作は,プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめたメイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバー,または[デバッグ]メニューより行います。

注意

デバッグ・ツールバー,および[デバッグ]メニューの各項目は,デバッグ・ツールと接続時のみ有効となります。

備考

マルチコア対応版を対象とした“プログラムの実行制御”については,「2.7 コア(PE)の選択」も参照してください。

図 2.79

デバッグ・ツールバー(フローティング状態)

図 2.80

[デバッグ]メニュー