2.17.5 イベントを削除する

設定したイベントを削除するには,対象イベントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。

なお,複数のイベントで設定されたイベントの場合,詳細情報内のイベントを個別に削除することもできます。

ただし,ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベント/Run-Breakタイマ・イベントを削除することはできません。

備考 1.

タイマ開始/終了イベント,トレース開始/終了イベントおよびアクション・イベントについては,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で表示されているイベント・マークからコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択することで,イベントを削除することができます。

備考 2.

ソフトウエア・ブレーク/ハードウエア・ブレークについては,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で表示されているイベント・マークをクリックすることで,イベントを削除することができます。

備考 3.

設定したイベントを一度にすべて削除する場合は,コンテキスト・メニューの[すべて選択]を選択したのち, ボタンをクリックします(ビルトイン・イベントを除く)。