2.17.4 イベントの詳細設定を編集する

ここでは,各種イベント詳細設定の編集方法を説明します。なお,タイマ計測イベントの編集に関しては,「2.14.3.3 タイマ計測イベントを編集する【E1】【E20】【EZ Emulator】」を,アクション・イベント(Printfイベント,割り込みイベント)の編集に関しては,「2. 16 プログラム内へのアクションの設定」を参照してください。

 

2.17.4.1 実行系イベントを編集する

2.17.4.2 アクセス系イベントを編集する

2.17.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】【EZ Emulator】