2.13.3.5 トレース開始イベント/トレース終了イベントを削除する

設定したトレース開始イベント/トレース終了イベントを削除する場合は,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。

また,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンする イベント パネル上において,トレースの詳細情報に表示されたトレース開始/終了イベント(実行系およびアクセス系)を選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます。(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。

注意

イベント・エリア上のイベント・マークからトレース開始/終了イベントのいずれかを削除した場合,対応した全てのイベント・マークが削除されます。