2.10.2.3 ハードウエア・ブレークポイントを編集する

設定したハードウエア・ブレークポイントを編集するには,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネル上において,編集したいハードウエア・ブレークポイントを選択したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」をクリックしてください。

この操作によりオープンするダイアログで編集します。

ダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.1 実行系イベントを編集する」を参照してください。