2.11.6.2 登録したウォッチ式を整理する

登録したウォッチ式をカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式で表示することができます(デフォルトでは,カテゴリは存在しません)。

注意 1.

カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

注意 2.

1つのウォッチ パネルにおいて,カテゴリは64個まで作成することができます(上限値を越えて作成しようとした場合,メッセージを表示します)。

(1)

カテゴリを新規作成する場合

作成したい位置にキャレットを移動したのち,ツールバーの ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。

(2)

カテゴリ名を編集する場合

編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。

(3)

カテゴリを削除する場合

削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。

(4)

表示順を変更する場合

登録済みのウォッチ式を作成したカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,ウォッチ式はカテゴリで分類されます。

また,カテゴリとウォッチ式の表示の順番(上下位置)も,ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

備考

ウォッチ式/カテゴリを他のウォッチ パネル(ウォッチ1〜ウォッチ4)にドラッグ・アンド・ドロップすると,ドロップ先のウォッチ パネルにウォッチ式/カテゴリがコピーされます。