2.3.4 付加情報の選択

2.3 端子配置図 パネルのオープン」でオープンした端子配置図 パネルの端子部分に表示させる情報の種類を選択します。

なお,付加情報の選択は,プロパティ パネル[端子配置図の設定]タブ→[端子名表示設定]で該当情報を選択することにより行います。

図 2.10

付加情報の選択

 

備考 1.

定義名(端子配置表の“定義名”に記載された文字列を付与した形式で表示するか否か)については,以下の2種類から選択します。

表示する

端子配置表の“定義名”に記載されている文字列を付与した形式で表示します。

表示しない

端子配置表の“定義名”に記載されている文字列を付与しません。

 

備考 2.

兼用機能(端子配置表の“選択機能”で機能を選択した際,非選択機能についても表示するか否か)については,以下の2種類から選択します。

すべて

端子配置表の“選択機能”で選択された機能をかっこで括った形式で表示します。

選択機能のみ

端子配置表の“選択機能”で選択された機能のみを端子配置図に表示します。