2.4 情報の記述

2.2 端子配置表 パネルのオープン」でオープンした端子配置表 パネルでマイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。

備考 1.

端子配置表の“端子番号”,“端子名”,“説明”,“未使用時の処置方法”,“注意事項”については,固定化された情報のため,該当欄に情報を追記することはできません。

備考 2.

“選択機能”欄のFreeを固有端子名に変更した場合,端子配置図 パネルの該当端子色がプロパティ パネル[端子配置図の設定]タブ→[色設定]で選択された“未使用端子の表示色”から“使用端子の表示”へと変化します。

図 2.11

表示色の変化