2.2.1 表示項目の選択

端子配置では,端子配置表の左上に設けられた ボタンで端子配置表の表示項目を選択することができます。

なお,表示項目の選択は,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログで行います。

図 2.2

表示項目の選択

 

備考

表示項目の選択は,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。

チェック状態

該当項目を端子配置表に表示します。

非チェック状態

該当項目を端子配置表から非表示とします。