2.2.2 表示順序の変更

端子配置では,端子配置表の列をドラッグしたのち,移動先にドロップすることにより,表示項目の表示順序を変更(列を移動)することができます。

図 2.3

表示順序の変更

 

備考

表示順序の変更は,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログの表示項目選択エリアに表示されている項目をドラッグしたのち,端子配置表の移動先にドロップすることでも,表示項目の表示順序を変更することができます。