メイン・ウインドウ


CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。

図 A.1

メイン・ウインドウ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[CS+]を選択

[各エリアの説明]

(1)

メニューバー

本エリアは,以下に示したメニュー群から構成されています。

(a)

[ファイル]メニュー

端子配置表 を保存

端子配置表 パネル専用部分

レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。

端子配置図 を保存

端子配置図 パネル専用部分

レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置図)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。

出力-タブ名 を保存

出力 パネル専用部分

該当タブのメッセージを既存のファイルに上書き保存します。

名前を付けて 出力-タブ名 を保存...

出力 パネル専用部分

該当タブのメッセージに名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。

 

(b)

[編集]メニュー

元に戻す

プロパティ パネル専用部分

直前に行った編集作業を取り消します。

切り取り

プロパティ パネル専用部分

選択している文字列を切り取り,クリップ・ボードに保存します。

コピー

プロパティ パネル出力 パネル専用部分

選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。

貼り付け

プロパティ パネル専用部分

指定された箇所に,クリップ・ボードの内容を挿入します。

削除

プロパティ パネル専用部分

選択している文字列を削除します。

すべて選択

プロパティ パネル出力 パネル専用部分

編集中の項目に表示されている全文字列,またはメッセージ・エリアに表示されている全文字列を選択します。

検索...

端子配置表 パネル出力 パネル専用部分

文字列検索を行うための検索・置換 ダイアログを[クイック検索]タブが選択された状態でオープンします。

置換...

出力 パネル専用部分

文字列置換を行うための検索・置換 ダイアログを[一括置換]タブが選択された状態でオープンします。

 

(c)

[表示]メニュー

プロジェクト・ツリー

プロジェクト・ツリー パネル専用部分

プロジェクト・ツリー パネルをオープンします。

プロパティ

プロパティ パネル専用部分

プロパティ パネルをオープンします。

出力

出力 パネル専用部分

出力 パネルをオープンします。

コード生成2

次のカスケード・メニューを表示します。

端子配置表

端子配置表 パネル専用部分

端子配置表 パネルをオープンします。

端子配置図

端子配置図 パネル専用部分

端子配置図 パネルをオープンします。

 

(d)

[ヘルプ]メニュー

プロジェクト・ツリー パネルのヘルプを開く

プロジェクト・ツリー パネル専用部分

プロジェクト・ツリー パネルのヘルプを表示します。

プロパティ パネルのヘルプを開く

プロパティ パネル専用部分

プロパティ パネルのヘルプを表示します。

端子配置表 パネルのヘルプを開く

端子配置表 パネル専用部分

端子配置表 パネルのヘルプを表示します。

端子配置図 パネルのヘルプを開く

端子配置図 パネル専用部分

端子配置図 パネルのヘルプを表示します。

出力 パネルのヘルプを開く

出力 パネル専用部分

出力 パネルのヘルプを表示します。

 

(2)

パネル表示エリア

本エリアは,用途別に用意された各種パネルから構成されています。

本エリアについての詳細は,以下を参照してください。