CubeSuiteのプロジェクトは,CS+の[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]でプロジェクト・ファイル(*.cspj)を選択することにより,CS+のプロジェクトに変換することができます。
CubeSuiteのプロジェクト・ファイルを選択すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
[はい]ボタンをクリックすると,CubeSuiteのプロジェクト設定を変更せずに,CS+のプロジェクトに変換します。
使用するマイクロコントローラやプロジェクト名などを変更する場合は,[いいえ]ボタンをクリックします((2)に進んでください)。
プロジェクト変換設定 ダイアログがオープンします。
[プロジェクト]エリアに変換先プロジェクトの構成がツリー表示されますので,変換設定を行うプロジェクトを選択します。
プロジェクトを選択すると,右側のエリアに変換先プロジェクトの設定項目が表示されます。
変換先プロジェクトで使用するマイクロコントローラ,およびプロジェクトの種類,名前,作成場所を設定した後,[OK]ボタンをクリックします。
各設定項目についての詳細は,「プロジェクト変換設定 ダイアログ」を参照してください。 |
CubeSuiteのプロジェクトがCS+のプロジェクトに変換されます。
なお,CubeSuiteのプロジェクトは,以下の規則でCS+のプロジェクトに変換されます。
変換後のプロジェクト・ファイルは,CubeSuiteのプロジェクト・ファイルが置かれていたフォルダに作成されます。すでに同名のプロジェクト・ファイルが存在する場合は,ファイル名に“_数字_”(数字:1,2,…)が付加されます。 |