2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】

この節では,カバレッジ機能を使用した,カバレッジ測定について説明します。

カバレッジ測定の方法にはいくつかの種類がありますが,CS+では次の領域を対象に,ソース行/関数に対するフェッチ系のコード・カバレッジ測定(C0カバレッジ),および変数に対するアクセス系のデータ・カバレッジ測定を行います。

カバレッジ測定の対象となる領域は次のとおりです。

表 2.16

カバレッジ測定の対象領域

デバッグ・ツール

対象領域

IECUBE

内部ROM/RAM,データフラッシュ,ターゲット・メモリ

シミュレータ

内部ROM/RAM,エミュレーションROM/RAM,ターゲット・メモリ

注意

【E1】【E20】【EZ Emulator】
カバレッジ機能はサポートしていません。

備考

C0カバレッジ:命令網羅率(ステートメント・カバレッジ)
たとえば, コード内のすべての命令(ステートメント)を 少なくとも1 回は実行した場合,C0 = 100 %となります。