2.9.3.1 関数内にステップ・インする(ステップ・イン実行)

関数呼び出しの場合,呼び出された関数内の先頭で停止するステップ実行です。

操作は,デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックします。

注意 1.

デバッグ情報がない関数へのステップ・イン実行はできません。

注意 2.

longjmp関数へのステップ・イン実行は,実行処理が完了せずタイムアウト待ちになることがあります。

注意 3.

【E1】【E20】【EZ Emulator】
ステップ実行中は,割り込みが禁止されます。また,JTAG通信において,ステップ実行中はリセットが禁止されます。