サンプル・プロジェクトの読み込み

今回使用するサンプル・プロジェクトを開きます。

 

「サンプル・プロジェクトを読み込む」欄の「RL78」タブから

Analysis_Tutorialの記述が含まれるファイルを選択し,

[GO]ボタンをクリックしてください。

[GO]ボタンを押した後,任意のフォルダを選択すると,

そのフォルダにサンプル・プロジェクトが作成されます

 

補足:解析機能を体験するためのサンプル・プロジェクトは,RX/RL78/78K0/78K0R/V850/RH850用をそれぞれ用意しています。チュートリアルでは,CS+ for CA,CX 用RL78サンプル・プロジェクトを使用して説明しています。

78K0:78K0_KC2-L_Tutorial_Analysis

78K0R:78K0R_KG3_Tutorial_Analysis

RL78:RL78_G13_Tutorial_Analysis_CA

RX:RX610_Tutorial_Analysis

V850:V850ES_JG3-L_Tutorial_Analysis

RH850:RH850_F1L_Tutorial_Analysis ※注

 

※注 本チュートリアルでは、下記の解析のみを説明しています。

・実行性能

・パフォーマンス

・カバレッジ