[全般 - ビルド]カテゴリ


全般に関わる設定のうち,ビルドに関連した設定を行います。

図 A.52

オプション ダイアログ([全般 - ビルド]カテゴリ)

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[オプション...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[ラピッド・ビルドを行う]

 

ラピッド・ビルド機能を有効にします(デフォルト)。

 

ラピッド・ビルド機能を使用しません。

編集したソース・ファイルの保存時に,ビルドを自動で開始する機能です。
本機能を有効にすることにより,ソース・ファイルの編集と同時にビルドを行うことができます。
なお,本機能を使用する場合,ソース・ファイル編集後,こまめに上書き保存することを推奨します。
ラピッド・ビルド機能についての詳細は,以下を参照してください。


-

デバッグ専用プロジェクト以外を対象とする場合 : 「2.8.3 他の処理と平行してビルドを実行する

-

デバッグ専用プロジェクトを対象とする場合 : 「E.5.4 ラピッド・ビルドを実行する

(a)

[登録されたファイルの変更を監視する]

 

プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し,外部テキスト・エディタなどで編集/保存されたときに,ラピッド・ビルドを開始します。

 

プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し,外部テキスト・エディタなどで編集/保存されたときに,ラピッド・ビルドを開始しません(デフォルト)。

備考

本項目は,[ラピッド・ビルドを行う]チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。

注意 1.

本項目をチェックし,かつ,ラピッド・ビルドの対象となったファイルをビルド前に実行するコマンド,ビルド後に実行するコマンドなどで自動で編集/上書きするように登録した場合,ラピッド・ビルドが終了しなくなります。
ラピッド・ビルドが終了しなくなった場合は,本項目のチェックを外して,ラピッド・ビルドを停止してください。

注意 2.

本項目をチェックし,かつ,プロジェクトに登録されたソース・ファイルで存在しないファイル(プロジェクト・ツリーでグレー表示されたファイル)がある場合,エクスプローラなどでファイルを再登録しても,監視状態にはなりません。
監視状態にするためには,プロジェクト・ファイルを読み込み直すか,または本項目のチェックを一旦外してダイアログを閉じた後,再度本項目をチェックしてください。

(2)

[プロジェクト・ツリーに依存関係ファイルを表示する]

 

ソース・ファイルが依存しているファイル群をプロジェクト・ツリーに表示します。

 

ソース・ファイルが依存しているファイル群をプロジェクト・ツリーに表示しません(デフォルト)。

(3)

[ビルド成功時に品質記録情報をファイル出力する]

 

ビルド成功時に品質記録情報ファイルを出力します。

 

ビルド成功時に品質記録情報ファイルを出力しません(デフォルト)。

備考 1.

品質記録情報ファイルは,デバッグ専用プロジェクトをビルドする場合,ファイル単位でコンパイル/アセンブルする場合は出力しません。

備考 2.

品質記録情報ファイルには,以下の情報を出力します。

-

ファイルの作成日時

-

ビルド結果のログ

-

ビルド中に使用したコマンド・ファイルの情報

-

本製品の詳細バージョンや現在のプロジェクトの情報

備考 3.

品質記録情報ファイルは,各プロジェクトのプロジェクト・フォルダに“品質記録情報(プロジェクト名,ビルド・モード名).txt”というファイル名で出力します。
同名のファイルが存在する場合は上書きします。
また,プロジェクト・ツリーのビルド・ツール生成ファイル・ノードにも表示します。

(4)

[エラーが上限に達したらビルドを停止する]

 

ビルド時のエラー数の合計が[上限数]で指定した個数に達したときにビルドを停止します。

 

ビルド時のエラー数の合計が[上限数]で指定した個数に達してもビルドを停止しません(デフォルト)。

(a)

[上限数]

エラーの上限数を指定します。

キーボードより1〜10000の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは100が指定されています。

なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。

備考

本項目は,[エラーが上限に達したらビルドを停止する]チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。

(5)

[依存プロジェクトにビルド・エラーがある場合はビルドをスキップする]

 

あるプロジェクトがビルドされる直前,依存しているプロジェクトにビルド・エラーがあるかをチェックし,エラーがあればそのプロジェクトのビルドをスキップします。

 

あるプロジェクトがビルドされる直前,依存しているプロジェクトにビルド・エラーがあるかをチェックせず,そのプロジェクトをビルドします。

(6)

[依存関係の更新タイミング]

依存関係の更新を自動で行うタイミングを,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。

初回ビルド時のみ

プロジェクトを開いたあと,初回のビルドを実行する直前に依存関係を更新します(デフォルト)。

ビルドごと

ビルドを実行する直前に依存関係を更新します。

(7)

[依存関係の更新結果の出力先]

依存関係の更新結果の出力先を,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。

更新結果には,現在のビルド・モードのファイルの依存関係をテキストのツリー形式で表現したデータが出力されます。ツリーのノードにはプロジェクトに登録されているソースと,そのソースが依存しているファイル群が,プロジェクト・フォルダからの相対パスで再帰的に記述されます。

出力なし

依存関係の更新結果を出力しません(デフォルト)。

出力パネル

依存関係の更新結果を出力パネルに表示します。

プロジェクト・フォルダ

依存関係の更新結果をファイル(*.deps)に出力します。

出力先は,プロジェクト・フォルダ以下の現在のビルド・モード名フォルダです。

(8)

[プロジェクト間のパラレル・ビルドを有効にする]

 

プロジェクト間のパラレル・ビルドを有効にします(デフォルト)。

依存関係のないプロジェクト同士を並列,かつ順不同でビルドし,トータルのビルド時間を短縮します。

 

プロジェクト間のパラレル・ビルドを行いません。

注意

プロジェクト同士を順不同でビルドしたくない場合は,プロジェクト間の依存関係を設定する必要があります。プロジェクト間の依存関係の設定については,「2.4.7 プロジェクトのビルド順を設定する」を参照してください。

(9)

ボタン・エリア

初期値に戻す

現在表示している項目をすべてデフォルトに戻します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

すべて初期値に戻す

本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。

ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。

適用

変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。