その他の設定のうち,ユーザ情報に関連した設定を行います。
図 A.59 | オプション ダイアログ([その他 - ユーザ情報]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
ユーザ情報となる項目を一覧で表示します。
[入力情報]欄の内容は編集可能です。編集する場合は,編集したい項目名を選択したのち,[編集]ボタンをクリックし,テキスト・ボックスに直接入力します(最大指定文字数:256文字)。
編集
|
一覧で選択しいる[入力情報]項目の内容を,テキスト・ボックスに直接入力することにより編集します。
一覧において何も選択していない場合,本ボタンは無効となります。
|
初期値に戻す
|
現在表示している項目をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|