[ツールバー]タブ


ツールバーの表示/非表示の設定,名称の変更,および新規ツールバーの作成を行います。

図 A.64

ユーザ設定 ダイアログ:[ツールバー]タブ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[ユーザ設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[ツールバー]エリア

登録されているツールバー名を種別ごとに一覧表示します。

また,現在,メイン・ウインドウ上に表示しているツールバー名にはチェック・マークが表示されます。本チェックを外すことにより,非表示に設定されます。

(2)

ボタン・エリア

新規作成...

新規ツールバーを作成するための新しいツール ダイアログをオープンします。

新規に作成したツールバー名は,チェックが付与された状態で[ツールバー]エリアの一覧に追加されます。

なお,新規に作成したツールバーには何もボタンが設定されません。新規ツールバーへのボタンの登録は,[コマンド]タブ上で行います。

名前の変更...

現在選択しているツールバーの名称を変更するためのツールバーの名前の変更 ダイアログをオープンします。

ただし,ユーザにより作成されたツールバー以外を選択している場合は,無効となります。

削除...

現在選択しているツールバーを削除します。

ただし,ユーザにより作成されたツールバー以外を選択している場合は,無効となります。

リセット...

現在選択しているツールバーの変更をすべて破棄し,デフォルトの状態に戻します。

ユーザにより作成されたツールバーを選択している場合は,何もボタンが設定されていない状態に戻ります。

[機能ボタン]

ボタン

機能

キーボード...

カスタマイズした項目のキーボード割り当てを行うためのキーボードのユーザ設定 ダイアログオープンします。

閉じる

ツールバー/メニューバーのカスタマイズ設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。