ユーザ設定 ダイアログ


メイン・ウインドウのツールバー,およびメニューバーをカスタマイズします。

なお,本ダイアログをオープン中は,メイン・ウインドウに表示されているツールバーの各ボタン/メニューバーの各メニュー項目を直接任意の箇所にドラッグ・アンド・ドロップすることにより,自由に順序の並び替え/削除などを行うことができます。

注意

本ダイアログをオープン中は,メイン・ウインドウ上のツールバー/メニューバーの機能を使用することができません。
本ダイアログをクローズしたのち,通常どおりの機能を使用することができます。

図 A.63

ユーザ設定 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[ユーザ設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

タブ選択エリア

タブを選択することにより,カスタマイズする対象が切り替わります。

本ダイアログには,以下のタブが存在します。

(2)

カスタマイズ・エリア

カスタマイズする際の詳細条件を設定します。

表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

キーボード...

カスタマイズした項目のキーボード割り当てを行うためのキーボードのユーザ設定 ダイアログオープンします。

閉じる

ツールバー/メニューバーのカスタマイズ設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。