ライセンス・マネージャ ウインドウを起動すると,ライセンス・エリアに有効な登録済みライセンスのリストが表示されます。
ライセンス・マネージャ ウインドウは下記の方法で起動します。
- | スタート・メニューの[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics Utilities]→[Renesas License Manager]を選択します。 |
備考 | Windows 8.1の場合は,スタート画面の[Renesas License Manager]を選択してください。 |
ライセンス・マネージャ ウインドウがオープンします。
使用中のライセンスはライセンス名が太字で表示され,左側に使用状況を示すアイコンが表示されます。
|
ノードロック・ライセンス(permanent)として使用中です。
|
|
ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。
|
|
ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。(使用期限が近づいています。)
|
|
ノードロック・ライセンス(annual)の使用期限を過ぎたため使用できません。
|
|
フローティング・ライセンスとして使用中です。
|
|
フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)として使用中です。
|
表示内容が古い場合は[最新の状態に更新]をクリックして表示を更新します。
また,ライセンス名を選択すると,下部にライセンスの使用状況が表示されます。
ライセンスが使用できない場合,コンパイラの使用に以下の制限が生じます。
|
|
|
CC-RL
CC-RX
CC-RH
|
試用期限内は製品版(professional版)と同じ。
試用期限を過ぎると各MCUにより以下の制限があります。
[RH850ファミリ]
リンク・サイズを256Kバイト以内に制限しています。professional版の機能は使用できません。
[RXファミリ]
リンク・サイズを128Kバイト以内に制限しています。 professional版の機能は使用できません。
[RL78ファミリ]
リンク・サイズを64Kバイト以内に制限しています。 professional版の機能は使用できません。
|
60日
初めて評価版ソフトウェアツールをインストールした後,最初にビルドを行った日から60日間の試用期間があります。
試用期間内は,機能に制限はありません。
61日目以降は,リンク・サイズ,professional版の機能が制限されます。
|
CA78K0
CA78K0R
CA850
CX
|
無償評価版では各MCUにより以下の制限があります。
[V850ファミリ]
生成できるプログラム・サイズは,256KBまでです。
[RL78ファミリ,78K0R,78K0]
使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KB(0-FFFFh)と内部RAMに制限しています。
|
なし
(リンク・サイズは制限されます。)
|