2.3.2 期間ライセンスの期限切れ通知を表示する
期限切れの近づいた期間ライセンスを,
アイコンおよび
バルーンヘルプを表示して通知します。
アイコンまたは
バルーンヘルプをクリックすると,期限切れのライセンス情報を表示します。
通知を行う期間ライセンスは,期限切れ1ヶ月前,2 週間前,1日前を迎えた期間ライセンスで,それぞれ1 回ずつ通知を行います。
ただし,通知を表示する前により短い期限を迎えた場合はスキップします。(例:1ヶ月前の通知を表示する前に期限切れ2 週間を迎えた場合は,1ヶ月前の通知をスキップして2 週間前の通知を行います。また,1日前の通知を表示する前に期限切れを迎えた場合は,すでに期限切れとなったことを通知します。