3.1 アクティブ・プロジェクトの変更について

アクティブ・プロジェクトを変更した場合,クロス・リファレンス・ファイルが生成されていないため,関数一覧 パネル変数一覧 パネルコール・グラフ パネルクラス/メンバ パネルに何も表示されない場合があります。

この場合,プロパティ パネル[設定]タブ上の[全般]カテゴリ内[静的解析を有効にする]プロパティを[はい]に設定してリビルドを実行してください。パネルの内容が更新されます。