CcnvCA78K0は変換結果を標準出力に出力します。出力形式は,以下の通りです。
-lオプション指定時は,リスト・ファイルで指定したファイル数の分だけ,上記の出力を繰り返します。
「メッセージ」はエラーやワーニングなどがある場合に出力します。メッセージの出力形式については「メッセージ」を参照してください。-rオプション指定時は,メッセージを標準出力ではなく指定したファイルに出力します。
「入力ファイル名」はコマンドラインまたはリスト・ファイルで指定した入力ファイルです。
「結果」は以下のいずれかを表示します。
- | 変換したファイルを再度CcnvCA78K0に入力した場合 |
「メッセージ個数」は出力したメッセージの個数をメッセージの種別ごとに表示します。
変換結果の例を示します。
(入力ファイル:input.c)
#pragma sfr
char c;
void main(void)
{
c = P0;
}
|
(標準出力)
CA78K0 C Source Converter Vx.xx.xx.xx [dd Mmm yyyy]
input.c(1):M0592123:[追加]#include "iodefine.h" を生成しました。
input.c(1):M0592131:[削除]#pragma sfrを削除しました。
input.c(1):M0592146:[情報]78K0に依存した言語仕様です。
input.c
変換しました。
1 deleted, 1 inserted, 0 changed, 1 information
Total warning(s) : 0
|