ルネサス
コマンドラインで以下のように入力します。
CcnvCA78K0[△option]…[△file][△option]…
file : 入力ファイル名
option : オプション名
[ ] : [ ]内は省略可能
… : 直前の[ ]内のパターンの繰り返しが可能
{ } : |で区切られた項目を選択
△ : 1個以上の空白
-
入力ファイル名およびオプションで指定するファイル名は,Windowsで認められるものであれば指定可能です。
入力ファイル名およびオプションで指定するファイル名は,絶対パスまたは相対パスでの指定が可能です。入力ファイル名およびオプションで指定するファイル名を,パスなしまたは相対パスで指定する場合は,カレント・フォルダを基準とします。
入力ファイル名およびオプションで指定するファイル名に空白を含める(パス名を含む)場合は,パス名を含むファイル名をダブルクォーテーションで囲んでください。
入力ファイル名およびオプションで指定するファイル名の長さは,Windowsに依存します(259文字まで)。
入力ファイル名を複数指定した場合はエラーとなります。複数の入力ファイル名を指定したい場合は,-lオプションを使用してください。
入力ファイルを指定した場合は,必ず出力ファイル名を指定する必要があります。コマンドラインで入力ファイルを指定した場合は,-oオプションで出力ファイルを指定してください。
同じオプションを複数回指定した場合はエラーとなります。