r_cmt_cmin_interrupt


コンペア・マッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,現在カウント値“コンペア・マッチ・タイマ・カウンタ(CMCNT)の値”と規定カウント値“コンペア・マッチ・タイマ・コンスタント・レジスタ(CMCOR)の値”が一致した場合に発生するコンペア・マッチ割り込み(CMIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_cmt_cmin_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし