3.2.20 コンペア・マッチ・タイマ(CMT)

以下に,コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.20

コンペア・マッチ・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_CMTn_Create

コンペア・マッチ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMTn_Create_UserInit

コンペア・マッチ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmt_cmin_interrupt

コンペア・マッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。

R_CMTn_Start

16ビット・タイマのカウントを開始します。

R_CMTn_Stop

16ビット・タイマのカウントを終了します。