R_DTCm_Start


データ・トランスファ・コントローラの起動を許可します。

備考

本API関数では,転送情報番号mに対応したDTC起動許可レジスタn(DTCERn)のDTCEビットを操作することにより,データ・トランスファ・コントローラの起動許可を実現しています。
mは転送情報番号を,nは割り込みベクタ番号を意味します。

[指定形式]

void    R_DTCm_Start ( void );

備考

mは転送情報番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし