3.2.9 データ・トランスファ・コントローラ(DTC)

以下に,コード生成ツールがデータ・トランスファ・コントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.9

データ・トランスファ・コントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_DTC_Create

データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DTC_Create_UserInit

データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DTCm_Start

データ・トランスファ・コントローラの起動を許可します。

R_DTCm_Stop

データ・トランスファ・コントローラの起動を禁止します。