r_rspin_transmit_interrupt


送信バッファ・エンプティ割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,送信バッファ・エンプティ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rspin_transmit_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし