R_RTC_Set_RTCOUTOn


RTCOUTへの出力周期を設定すると伴に,RTCOUT出力を開始します。

[指定形式]

#include    "r_cg_rtc.h"
void    R_RTC_Set_RTCOUTOn ( rtc_rtcout_period_t rtcout_freq );

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_rtcout_period_t rtcout_freq;

RTCOUTへの出力周期

RTCOUT_1HZ : 1Hz

RTCOUT_64HZ : 64Hz

[戻り値]

なし