R_RTC_Set_BinaryAlarm


アラーム割り込み(ALM)の発生条件を設定すると伴に,アラーム割り込み(ALM)の検出を許可します(バイナリ・カウント・モード)。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_RTC_Set_BinaryAlarm ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t  alarm_enable;

比較フラグ

0x0 : 比較を行わない

0x1 : 比較を行う

I

uint32_t  alarm_val;

バイナリ・カウント値

[戻り値]

なし