del_dtq

概要

データ・キューの削除

C言語形式

 ER      del_dtq ( ID dtqid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      dtqid;
データ・キューのID



機能

本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。

dtqidで指定されたデータ・キューを削除します。

対象データ・キューでsnd_dtqtsnd_dtqrcv_dtq,またはtrcv_dtqによって待っているタスクがある場合は,そのタスクの待ち状態を解除し,snd_dtqtsnd_dtqrcv_dtq,またはtrcv_dtqの戻り値としてE_DLTを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- dtqid≦0

- dtqid > VTMAX_DTQ

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OACV

-27

オブジェクト・アクセス違反

- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- dtqidのデータ・キューが存在しない。