rsm_tsk

irsm_tsk

概要

SUSPENDED状態の解除

C言語形式

 ER      rsm_tsk ( ID tskid );
 ER      irsm_tsk ( ID tskid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID



機能

tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。

備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態でない場合,およびWAITING-SUSPENDED状態でない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。

備考2 RI600PXでは,サスペンド要求のキューイング機能はサポートしていません。サスペンド要求のキューイングも含めてSUSPEND要求を解除するfrsm_tskifrsm_tskもサポートしていますが,これらの振る舞いはrsm_tskirsm_tskと同じです。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid≦0

- tskid > VTMAX_TSK

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- タスクからirsm_tskを発行した。

- 非タスクからrsm_tskを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(rsm_tskのみ)

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OBJ

-41

オブジェクト状態エラー

- 対象タスクがSUSPENDED状態でない。

- 対象タスクがWAITING-SUSPENDED状態でない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- tskidのタスクが存在しない。