vrst_dtq

概要

データ・キューのリセット

C言語形式

 ER      vrst_dtq ( ID dtqid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      dtqid;
データ・キューのID



機能

dtqidで指定されたデータ・キューをリセットします。

データ・キューに蓄えられていたデータは破棄されます。また,データ送信を待っていたタスクの待ち状態は解除され,そのタスクには戻り値としてEV_RSTが返されます。

備考1 本サービス・コールでは,データ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。

備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- dtqid≦0

- dtqid > VTMAX_DTQ

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- dtqidのデータ・キューが存在しない。