-isa


アセンブル・オプション / マイコンオプション

[指定形式]

-isa = { rxv1 | rxv2 }

 

-

省略時解釈

環境変数ISA_RXの内容に従います。

[詳細説明]

-

生成する命令コードの命令セットアーキテクチャ(RXv1またはRXv2)を指定します。

-

-isa=rxv1 を指定した場合、RXv1向けのリロケータブルファイルを生成します。

-

-isa=rxv2 を指定した場合、RXv2向けのリロケータブルファイルを生成します。

[備考]

-

選択した命令セットアーキテクチャでサポートされない命令の記述はエラーとなります。

-

-nofpuと-fpuのいずれの選択もない場合にisaオプションを指定すると、fpuが自動的に選択されます。

-

-isaオプションを省略し、-cpuオプション、環境変数CPU_RX および 環境変数ISA_RXのいずれも指定もない場合は、エラーとなります。

-

-cpuオプションと同時に指定することはできません。