2.13.6 実行履歴を表示する

収集したトレース・データの表示は,次のトレース パネルで行います。

[表示]メニュー→[トレース]を選択してください。

トレース・データは,デフォルトでソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合して表示しますが,表示モードを選択することにより,そのどちらか一方のみを表示させることもできます。

なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,トレース パネルの項を参照してください。

図 2.125

トレース・データの表示(トレース パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】)

図 2.126

トレース・データの表示(トレース パネル【シミュレータ】)

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.13.6.1 表示モードを変更する

2.13.6.2 値の表示形式を変更する

2.13.6.3 他のパネルと連動させる