ルネサス
ソース・ファイルの表示は,次のエディタ パネルで行います。
エディタ パネルは,ロード・モジュール・ファイルが正常にダウンロードされると,指定された位置(「2.5.1 ダウンロードを実行する」参照)のソース・テキストを表示した状態で自動的にオープンします。
手動でエディタ パネルをオープンする場合は,プロジェクト・ツリー パネルにおいてソース・ファイルをダブルクリックしてください。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,「CS+ エディタ編」を参照してください。
図 2.90
ソース・ファイルの表示(エディタ パネル)