ファイル・エンコードの選択 ダイアログ


ファイル・エンコードの選択を行います。

図 A.6

ファイル・エンコードの選択 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ファイル]メニュー→[エンコードを指定して開く...]を選択してファイルを開く ダイアログをオープン→ダイアログ上で[開く]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[利用可能なエンコード]

設定するエンコードを選択します。

デフォルトでは,選択したファイルのエンコードが選択されています。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

指定したファイル・エンコードを使用し,ファイルを開く ダイアログで選択したファイルをオープンします。

キャンセル

ファイルを開く ダイアログで選択したファイルをオープンせずに,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。