ブックマーク ダイアログ


ブックマーク設定位置の表示や,ブックマークの削除を行います。

図 A.15

ブックマーク ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ブックマーク・ツールバーの ボタンをクリック

-

[編集]メニュー→[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択

-

エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

ブックマーク・リスト表示エリア

登録しているブックマークをリスト表示します。

表示は,[ブックマーク]のファイル名のアルファベット順で表示します。同じファイル中のブックマークについては,行番号順に表示します。

エディタ パネルにブックマークが追加された場合,ブックマーク情報が追加されます。

ブックマーク・リスト表示エリアにおいて,行をダブルクリックすることにより,該当ブックマーク位置にキャレットを移動します。

(a)

[ファイル名]

ブックマーク登録しているファイル名(パスなし)を表示します。

(b)

[行番号]

ブックマーク登録している行番号を表示します。

(c)

[パス]

ブックマーク登録しているファイルのパスを表示します。

(d)

ボタン

表示

選択しているブックマーク位置に,キャレットを移動します。

ただし,ブックマークが選択されていない場合,複数個のブックマークを選択している場,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。

削除

選択しているブックマークを削除します。複数個のブックマークを選択している場合は,選択しているすべてのブックマークを削除します。

ただし,ブックマークが選択されていない場合,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。

すべて削除

登録しているすべてのブックマークを削除します。

ブックマークが登録されていない場合は,無効となります。

注意

エディタ パネルをクローズしても,登録したブックマークは削除されません。
ただし,ファイルを新規作成後に一度も保存していないエディタ パネルをクローズした場合,登録したブックマークは削除されます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

前へ

選択しているブックマークの前のブックマーク位置に,キャレットを移動します。

以下の場合は,無効となります。

-

先頭行に表示しているブックマークを選択している

-

ブックマークが選択されていない

-

複数個のブックマークを選択している

-

ブックマークが登録されていない

-

ブックマークがひとつしか登録されていない

次へ

選択しているブックマークの次のブックマーク位置に,キャレットを移動します。

以下の場合は,無効となります。

-

最終行に表示しているブックマークを選択している

-

ブックマークが選択されていない

-

複数個のブックマークを選択している

-

ブックマークが登録されていない

-

ブックマークがひとつしか登録されていない

閉じる

このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。