指定した文字列を検索し,検索位置を選択状態にしてキャレットを移動します。
このタブは,プロパティ パネル/出力 パネル/エディタ パネルから検索・置換 ダイアログが呼び出された場合のみ選択することができます。 |
[検索する文字列]エリアの ボタンは,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ表示されます。 |
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:8個)。
デフォルトでは,キャレット位置の単語(変数/関数などを含む)を表示します。
ただし,文字列を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では,選択している文字列をデフォルトで表示します。
ボタンをクリックする際には,以下のワイルド・カードを選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“ワイルド・カード”が選択されている場合に有効となります。
また, ボタンをクリックする際には,以下の正規表現を選択できます。エディタ パネルからこのダイアログをオープンし,[検索条件]で“正規表現”が選択されている場合に有効となります。
正規表現についての詳細は,「B. 正規表現の構文」を参照してください。 |
最後にフォーカスのあった検索可能なパネルで選択されている範囲を検索します。 ただし,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合,最後にフォーカスのあったパネルで文字列が選択されていない場合,またはそのパネルが検索不可能な場合は,この項目は無効となります。 |
|
ただし,最後にフォーカスのあったパネルが検索不可能な場合,またはそのパネルが存在しない場合は,この項目は無効となります。 |
このエリアは,[オプション]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。
[検索する文字列]エリアに指定した文字列をそのまま検索します。 |
|
[検索する文字列]エリアに指定したワイルド・カードを使用して,文字列を検索します。 |
|
[検索する文字列]エリアに指定した正規表現を使用して,文字列を検索します。 |
この項目は,エディタ パネルからこのダイアログをオープンした場合のみ有効となります。 |
このタブ上の[オプション]エリアの表示/非表示を切り替えます。 |
|
現在のキャレット位置から文頭方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します注。 |
|
現在のキャレット位置から文末方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します注。 |
|