|
|
|
|
正常にインストールできていない,または必要なファイルが削除されました。
|
|
再度リアルタイムOSパッケージをインストールしてください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
デバッガにターゲット・プログラムがロードされていない,またはターゲット・プログラムにリアルタイムOSが組み込まれていません。
|
|
デバッガにターゲット・プログラムをロードしてください。ターゲット・プログラムにリアルタイムOSが組み込まれていない場合は組み込んでください。
|
|
|
|
|
リアルタイムOS情報が正常ではありません(ターゲット・プログラムの暴走など)。
|
|
ターゲット・プログラムがリアルタイムOS情報を破壊していないか確認してください。
|
|
|
|
|
リアルタイムOS情報が正常ではありません(ターゲット・プログラムの暴走など)。
|
|
ターゲット・プログラムがリアルタイムOS情報を破壊していないか確認してください。
|
|
|
プロジェクトで使用しているリアルタイムOSがインストールされていません。
|
|
既存のプロジェクトで使用していたリアルタイムOSがアンインストールされたなど,プロジェクトで使用していたリアルタイムOSが見つかりません。
|
|
リアルタイムOSが正しくインストールされているかを確認してください。
|
|
|
RI850MPで対応しているレジスタ・モードは32レジスタ・モードのみです。
|
|
RI850MPを使用したプロジェクトのレジスタ・モードを32レジスタ・モード以外に変更すると表示されます。
|
|
レジスタ・モードを32レジスタ・モードに設定してください。
|
|
|
リアルタイムOSが対応しているレジスタ・モードと異なります。
|
|
プロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [レジスタ・モード]において,リアルタイムOSが非対応のレジスタ・モードが選択されると表示されます。
|
|
|
|
|
内部情報が壊れていて,セーブ情報を取得できません。
|
|
プロジェクトの作成し直し,またはプラグインを再インストールしてください。
|
|
|
|
|
プロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [r2レジスタを予約する]において,[いいえ]が選択されると表示されます。
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal keyword or syntax error.
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム・コンフィギュレーション・ファイル,またはコマンド・ファイルの記述形式を確認してください。
|
|
|
|
システム・コンフィギュレーション・ファイル,またはコマンド・ファイルの記述形式を確認してください。
|
|
|
Keyword ( xxx) is too longer than 24 characters.
|
|
キーワード xxxが最大文字数24文字を越えています。
|
|
24文字以下のキーワード(オブジェクト名)を指定してください。
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Keyword ( xxx) is too longer than 255 characters.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
キーワード xxxが最大文字数255文字を越えています。
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
255文字以下のキーワード(オブジェクト名)を指定してください。
|
|
キーワード( xxx)の指定文字列が( yyy)文字を越えています。
|
|
yyy文字以下のキーワード( xxx)を指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
CF78V4内で扱えない大きな数値が指定されました。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
CF850V4内で扱えない大きな数値が指定されました。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
数値は32ビット・データ( xxx)以内で指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Keyword ( xxx) is not defined.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Memory area ( xxx) cannot be specified for system stack.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
メモリ領域( xxx)はシステム・スタック領域として指定できません。
|
|
システム・スタック情報SYS_STKの記述形式を見直してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
各項目の文字数を見直し,1行を16384文字以内にしてください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Keyword ( xxx) is already defined.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
ドメイン内にキーワード( xxx)は定義できません。
|
|
|
ドメイン外にキーワード( xxx)は定義できません。
|
|
|
ドメイン配置情報が定義したドメインより多く定義されています。
|
|
|
ドメイン配置情報に定義していないドメインがあります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Too many Keyword ( xxx) is defined.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
キーワードの定義数が最大数を越えないように調整してください。
|
|
|
|
キーワードの定義数が最大数を越えないように調整してください。
|
|
|
|
|
|
Task ( xxx) that is specified in task exception routine is undefined.
|
|
タスク例外処理ルーチンで指定したタスク( xxx)が存在しません。
|
|
|
|
|
Task exception routine for the one task is multiple defined ( xxx).
|
|
タスク例外処理ルーチン( xxx)が同一のタスクに対して複数定義されています。
|
|
該当するタスク例外処理ルーチンの定義を確認してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal maximum value ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal exception code ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Exception code ( xxx) is out of range.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
割り込み例外要因コード( xxx)が範囲外の値です。
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Number of maximum handler is out of range ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
割り込みハンドラ最大数( xxx)は範囲外の値です。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Undefined memory area ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
One of TA_HLNG or TA_ASM must be defined as attribute in xxx.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
xxxの属性としてTA_HLNG,またはTA_ASMのどちらか1つを指定してください。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
TA_HLNG/TA_ASMのどちらか一方を指定してください。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
One of TA_HLNG or TA_ASM must be defined as attribute in Keyword ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
キーワード( xxx)の属性としてTA_HLNG,またはTA_ASMのどちらか1つを指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Attribute ( xxx yyy) is not defined together in Keyword ( zzz).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
キーワード( xxx)の属性として同時に指定出来ない属性が指定されました。( yyy)
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
One of TA_TFIFO or TA_TPRI must be defined as attribute in Keyword (CRE_MTX).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
キーワード(CRE_MTX)の属性としてTA_TFIFO,またはTA_TPRIのどちらか1つを指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
One of TA_MFIFO or TA_MPRI must be defined as attribute in xxx.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
xxx属性としてTA_MFIFO,またはTA_MPRIのどちらか1つを指定してください。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
TA_MFIFO/TA_MPRIのどちらか一方を指定してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Neither TA_INHERIT nor TA_CEILING may be specified in this version.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
本バージョンではTA_INHERITとTA_CEILINGを指定できません。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Total memory size ( xxx) that is allocated in the memory area ( yyy) exceed defined size ( zzz).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
メモリ領域 yyyの合計サイズを,最大サイズ以内になるように調整してください。
|
|
メモリ・エリア( xxx)に割り当てられた合計メモリサイズ( zzz)は,定義されたサイズ( yyy)を越えています。
|
|
メモリ領域 xxxの合計サイズを,最大サイズ以内になるように調整してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Start address ( xxx) is not 2 bytes alignment.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
開始アドレス( xxx)が2バイト・アラインではありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
xxx ( yyy) bigger than maximum 255 was set.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
xxx( yyy)に最大値( zzz)より大きい値が指定されました。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
cyctim ( xxx) smaller than minimum ( yyy) was set.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
cyctim( xxx)に最小値( yyy)より小さな値が指定されました。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
周期ハンドラの起動周期の場合,1〜4294967295(0xffffffff)の範囲内の値を指定してください。
|
|
xxx( yyy)に最小値( zzz)より小さな値が指定されました。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Memory area size of fixed-sized memory pool (= block count ( xxx) * block size ( yyy)) is out of range.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
固定長メモリ・プールのメモリ領域のサイズが範囲外です。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
固定長メモリ・プールのメモリ領域のサイズ(メモリ・ブロックの総数 * ブロック・サイズの演算結果)には,4〜65534(0xfffe)の範囲内となるようにメモリ・ブロックの総数とブロック・サイズを指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Attribute ( xxx) is not supported.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Attribute ( xxx) is not defined ( yyy).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
xxx ( yyy) is out of range.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal OS version ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Number of lines exceeded the maximum.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ファイル行数を1000000行以下にしてください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Stack check flag is illegal.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
スタック・チェック・フラグの指定を確認してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal system stack size ( xxx)
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム・スタック・サイズの値を0〜65534(0xfffe)の範囲内の値に設定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal maximum task priority ( xxx).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
タスクの最大優先度情報MAX_PRIの値を1〜15の範囲内の値に設定してください。
|
|
|
Illegal maximum interrupt priority ( xxx).
|
|
|
|
割り込みの最大優先度情報MAX_INTPRIの値を適切な値に設定してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Exception code for system timer ( xxx) is out of range.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム・タイマ割り込みの例外要因コードを確認してください。
|
|
システム・タイマ割り込みの例外要因コード( xxx)が範囲外の値です。
|
|
システム・タイマ割り込みの例外要因コードを確認してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Number of maximum interrupt factor is out of range ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Cyclic time of system time is illegal ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム・タイマ周期時間( xxx)の値が不正です。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
Target CPU is not support FPU.
|
|
|
|
DEF_FPSRの指定を削除するか,FPUが搭載されているCPUに変更してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Task extension information is out of range ( xxx).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの拡張情報に指定した値 xxxは範囲外の値です。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの拡張情報ext_infには,0x0〜0xfffffの範囲内の値を指定してください。
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Task stack size is out of range ( xxx).
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスク・スタック・サイズの値を0〜65534(0xfffe)の範囲内の値に設定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Initial semaphore number ( xxx) is out of range.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
セマフォの初期資源数に指定した値 xxxは範囲外の値です。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
セマフォの初期資源数の値を0〜127の範囲内の値に設定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Block size ( xxx) of fixed-sized memory pool is out of range.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
固定長メモリ・プールのブロック・サイズに指定した値 xxxが範囲外の値です。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
固定長メモリ・プールのブロック・サイズには,4〜65534(0xfffe)の範囲内の値を指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Block count ( xxx) of fixed-sized memory pool is out of range.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
固定長メモリ・プールのメモリ・ブロック数 xxxは範囲外の値です。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
固定長メモリ・プールのメモリ・ブロックの総数には,1〜16383(0x3fff)の範囲内の値を指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Interrupt source name ( xxx) is not defined in the device file.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
例外要因名( xxx)はデバイス・ファイルで定義されていません。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Name ( xxx) is already used in keyword ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
キーワード( xxx)に同じ名前( xxx)が既に使われています。
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Memory area ( xxx) is already defined.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Name ( xxx) is already used.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
|
Symbol too long (max 30).
Symbol too long (max 4095).
|
|
シンボル名,またはオブジェクト名が最大文字数30文字を越えています。
シンボル名,またはオブジェクト名が最大文字数4095文字を越えています。
|
|
30文字以下のシンボル名/オブジェクト名を指定してください。
4095文字以下のシンボル名/オブジェクト名を指定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Symbol ( xxx) is already used.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Address ( xxx) is out of range.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
アドレスの値を0x0〜0xfffffの範囲内の値に設定してください。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
|
|
|
指定されたドメイン名( xxx)が定義されていません。
|
|
|
PE( xxx)にDOMAINが定義されていません。
|
|
|
PE( xxx)の利用に必要なSYS_STKが定義されていません。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Task priority ( xxx) is higher than max priority ( yyy).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
タスク優先度数( xxx)は最大優先度数( yyy)より大きい値です。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Task priority ( xxx) is higher than the highest system priority 15.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの初期優先度にシステムの最大値15より大きい値 xxxを指定しています。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの初期優先度の値を1〜15の範囲内の値に設定してください。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Task priority ( xxx) is higher than the highest system priority ( yyy).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
タスクの初期優先度にシステムの最大値 yyyより大きい値 xxxを指定しています。
|
|
タスク優先度数( xxx)はシステムの最大優先度数( yyy)より大きい値です。
|
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
Task priority ( xxx) is lower than the lowest system priority 1.
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの初期優先度にシステムの最小値1より小さい値 xxxを指定しています。
|
|
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】
タスクの初期優先度 xxxの値を1〜15の範囲内の値に設定してください。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Task priority ( xxx) is lower than the lowest system priority ( yyy).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
タスクの初期優先度にシステムの最小値 yyyより小さい値 xxxを指定しています。
|
|
タスク優先度数( xxx)はシステムの最小優先度数( yyy)より小さな値です。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Initial semaphore number ( xxx) is bigger than maximum semaphore number ( yyy).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
セマフォの初期資源数( xxx)がセマフォの最大資源数( yyy)を超えています。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Interrupt source name ( xxx) cannot be used when not defined in the device file (not set -cpu option).
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
デバイス・ファイルの指定,または例外要因指定を確認してください。
|
|
デバイス・ファイルを指定しない場合は例外要因名指定( xxx)はできません。
|
|
デバイス・ファイルの指定,または例外要因指定を確認してください。
|
|
|
同じPE内で同じ例外要因を持つハンドラは定義できません。
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Handlers that have same exception code ( xxx) in the system cannot be defined.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム内で同じ例外要因( xxx)を持つハンドラは定義できません。
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
SVC Handlers that have same function code ( xxx) in the system cannot be defined.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム内で同じ機能コード( xxx)を持つSVCハンドラは定義できません。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Number of interrupt handler ( xxx) is bigger than the number of interrupt factor ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
割り込みハンドラ数が割り込み要因数を超えています。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Exception code that is out of range is already defined.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
|
トレース・データの読み込みに失敗しました。ファイルの形式が無効です。
|
|
指定されたファイルの形式が不正,またはファイルが壊れている場合に表示されます。
|
|
正しい形式の解析結果ファイルを指定して読み込み直してください。
|
|
|
ハードウエア・トレース・モードで動作できません。デバッグ・ツールにトレース機能があるか確認してください
|
|
デバッグ・ツールにトレース機能が実装されているか確認してください。
|
|
|
タスク・アナライザのトレースをONにできません。ポイント・トレースが上限に達しています。
|
|
デバッグ・ツールのイベント設定で,ポイント・トレースを無効,または削除してください。
|
|
|
|
|
|
|
シンボル情報の付与されているロード・モジュールで行ってください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxに指定したyyyが不正なので,見直してください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxに指定した文字列 yyyはキーワードとして認識できません。
|
|
|
|
|
xxx’s ID number is too large. --> < yyy>
|
|
xxx [ ]に指定したID番号 yyyが大きすぎます。
|
|
ID番号は,当該オブジェクトの定義数以下としてください。
|
|
|
Task [ xxx]'s priority is too large. --> < yyy>
|
|
task [ xxx].priorityの設定値yyyが,system.priorityを超えています。
|
|
task [ ].priorityには,system.priority以下の値を指定してください。
|
|
|
clock.IPL is too large. --> < xxx>
|
|
clock.IPLの設定値 xxxが,system.system_IPLの設定値を越えています。
|
|
clock.IPLには,system.system_IPL以下の値を指定してください。
|
|
|
System timer's vector < xxx> conflict
|
|
clock.timerにCMT0,CMT1,CMT2,CMT3のいずれかを指定した場合で,そのタイマのベクタ番号 xxxに対してinterrupt_vector [ xxx]が定義されています。
|
|
該当するinterrupt_vector [ ]を削除するか,またはclock.timerの設定を変更してください。
|
|
|
< xxx> is already defined.
|
|
|
|
|
|
|
xxx [ yyy] is already defined.
|
|
ID番号が yyyのオブジェクト xxxが多重定義されています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Can’t specify F switch when os_int=YES.
|
|
カーネル管理割り込みハンドラ(os_int=YES)に対して,高速割り込み(pragma_switch=F)を指定することはできません。
|
|
カーネル管理割り込みの場合は,高速割り込み(pragma_switch=F)を指定しないでください。
高速割り込みの場合は,カーネル管理外割り込み(os_int=NO)としてください。
|
|
|
interrupt_vector [ xxx].os_int must be YES.
|
|
カーネル割り込みマスクレベル(system.system_IPL)が15の場合,可変ベクタをカーネル管理外割り込み(os_int=NO)として使用することはできません。
|
|
すべての可変ベクタ定義(interrupt_vector [ ])で,os_int=YESとしてください。
|
|
|
mailbox [ xxx].max_pri ( yyy) is bigger than system.message_pri ( zzz).
|
|
mailbox [ xxx].max_priの設定値 yyyが,system.message_priの設定値 zzzを超えています。
|
|
mailbox [ ].max_priには,system.message_pri以下の値を指定してください。
|
|
|
Neither system.tic_nume nor system.tic_deno is 1.
|
|
system.tic_numeとsystem.tic_denoの少なくとも一方は1でなければなりません。
|
|
system.tic_numeとtic_denoの少なくとも一方を1にしてください。
|
|
|
Symbols other than NO and NO are defined simultaneously.
|
|
NOとNO以外のシンボルを同時に指定することはできません。
|
|
NOとNO以外のシンボルを同時に指定しないでください。
|
|
|
semaphore [ xxx].initial_count is bigger than semaphore [ xxx].max_count
|
|
semaphore [ xxx]において,initial_countの設定値がmax_countの設定値を超えています。
|
|
initial_countをmax_count以下にしてください。
|
|
|
Size of memorypool [ xxx] is larger than VTMAX_AREASIZE
|
|
固定長メモリ・プールのサイズ(memorypool.num_block * memorypool.siz_block)は,VTMAX_AREASIZE(256MB)以下でなければなりません。
|
|
memorypool [ xxx].siz_block * meorypool [ xxx].num_blockが256MB以下となるようにしてください。
|
|
|
variable_memorypool [ xxx].max_memsize is larger than 192MB - 12
|
|
variable_memorypool.max_memsizeは,192MB - 12以下でなければなりません。
|
|
varilable_memorypool [xxx].max_memsizeは,192MB - 12以下の値にしてください。
|
|
|
mutex [ xxx].ceilpri is bigger than system.priority.
|
|
mutex [ xxx].ceilpriが,system.priorityを超えています。
|
|
mutex [ ].ceilpriには,system.priority以下の値を指定してください。
|
|
|
xxx is not a multiple of y.
|
|
|
|
|
|
|
max_msgsz ( xxx) is larger than mbf_size ( yyy) - 4.
|
|
message_buffer [ ].max_msgszの設定値 xxxが,message_buffer [ ].mbf_size - 4の設定値 yyy - 4を超えています。
|
|
message_buffer [ ].max_msgszには,message_buffer [ ].mbf_size - 4以下の値を指定してください。
|
|
|
variable_memorypool [ xxx].max_memsize ( yyy) is too large. (Max.= zzz)
|
|
variable_memorypool [ xxx].max_memsizeの設定値 yyyが大きすぎます。指定されたプール・サイズ(variable_memorypool [ ].heap_size)に対して指定できる最大値は zzzです。
|
|
max_memsizeの設定値を zzz以下にしてください。
|
|
|
|
|
system.tic_nume,system.tic_denoで定まる基本クロック周期時間が長すぎます。
|
|
基本クロック周期時間を短くするか,またはclock.timer_clockを低くしてください。
|
|
|
|
|
system.tic_nume,system.tic_denoで定まる基本クロック周期時間が短すぎます。
|
|
基本クロック周期時間を長くするか,またはclock.timer_clockを高くしてください。
|
|
|
cyclic_handler.phs_counter is larger than interval_counter.
|
|
cyclic_hand.phs_counter設定値は,intervalcounter設定値以下としてください。
|
|
|
start_address must be smaller than end_address.
|
|
memory_object.start_addressとend_addressに数値を指定した場合,start_address < end_adderessとなるようにしてください。
|
|
|
ACC and NOACC can’t be specified at the same time.
|
|
ACCとNOACCスイッチは同時に指定できません。
|
|
|
|
|
task [ xxx].domain_num (= yyy) is bigger than maxdefine.max_domain (= zzz).
|
|
task [ xxx].domain_numの設定値 yyyは,maxdefine.max_domainの設定値 zzzを越えています。
|
|
task [ xxx].domainを zzz以下にしてください。
|
|
|
|
|
cfg600,またはcfg600pxを実行するためのメモリが足りません。
|
|
|
|
|
Illegal argument --> < xxx>
|
|
起動形式に誤りがあるため, xxxを認識できません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cfg600,またはcfg600pxの出力フォルダ,および出力ファイルの読み取り専用属性を確認してください。
|
|
|
|
|
環境変数“LIB600”の示すフォルダの下のファイル xxxにアクセスできません。
|
|
環境変数“LIB600”の設定,およびLIB600が指すフォルダが正しいかを確認してください。
|
|
|
|
|
カレント・フォルダ,または環境変数“LIB600”の示すフォルダの下に,ファイル“version”がありません。
|
|
環境変数“LIB600”の設定,およびLIB600が指すフォルダが正しいかを確認してください。
|
|
|
Can't open default configuration file.
|
|
カレント・フォルダ,または環境変数“LIB600”の示すフォルダの下に,ファイル“default.cfg”がありません。
|
|
環境変数“LIB600”の設定,およびLIB600が指すフォルダが正しいかを確認してください。
|
|
|
Can't open configuration file < xxx>
|
|
指定されたシステム・コンフィギュレーション・ファイル“xxx”にアクセスできません。
|
|
システム・コンフィギュレーション・ファイルの指定を確認してください。
|
|
|
|
|
(2) 当該IDのオブジェクトの定義が抜けています。本エラーは,O1004 (E)と共に発生します。
|
|
(2) O1004 (E)エラーの原因となったID番号を修正してください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Initial start task is not defined.
|
|
task [ ].initial_startにONを指定したタスク定義が1つもありません。
|
|
task [ ].initial_startにONを指定したタスクを1つ以上定義してください。
|
|
|
Environment variable "LIB600" not prepared.
|
|
|
|
|
|
|
memory_object is not defined.
|
|
|
|
|