3. 5  ワーニング

表3―5  ワーニング

[メッセージ]

xxx is already defined.

[説明]

xxxが多重定義されています。本定義は無視されます。

[対処方法]

多重定義を解消してください。

[メッセージ]

The maximum ID of the object is larger than maxdefine.xxx

[説明]

maxdefine.xxxの値より定義されたオブジェクトの最大ID値が大きいです。

定義されたオブジェクトの最大IDの値が選択されます。

[メッセージ]

xxx is not defined

[説明]

xxxの定義が省略されたため,デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定を適用しました。

[対処方法]

デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定内容は,「RI600V4/RI600PX コーディング編」に記載されているので,確認してください。

[メッセージ]

Timer counter value is less than your setting time.

[説明]

指定された基本クロック割り込み周期時間(system.tic_nume / system.tic_deno [ms])を誤差なく実現することができません。実際の基本クロック割り込み周期時間は,指定された周期よりも短くなります。

[対処方法]

基本クロック割り込み周期時間を長くすることを検討してください。

[メッセージ]

デバッガが動作中です。

[説明]

デバッガが動作中に操作しました。

[対処方法]

デバッガを停止してから操作してください。

[メッセージ]

RTOSが初期化されていません。

[説明]

リアルタイムOSの初期化前に操作しました。

[対処方法]

[RTOS情報取得可能位置まで実行]ボタンを押してリアルタイムOSの初期化を終了させてください。

[メッセージ]

パス名またはファイル名が不正です。パス名またはファイル名として使用できる文字を入力してください。

[説明]

パス名,またはファイル名に指定できない文字を使用しています。

[対処方法]

使用できる文字を使用してください。

[メッセージ]

259文字を越える文字数を指定することができません。

[説明]

指定した文字数が259文字を越えています。

[対処方法]

文字数を減らしてください。

[メッセージ]

247文字を越える文字数を指定することができません。

[説明]

指定した文字数が247文字を越えています。

[対処方法]

文字数を減らしてください。

[メッセージ]

システム情報テーブル・ファイル名とエントリ・ファイル名が同じです。

[対処方法]

違うファイル名に変更してください。

[メッセージ]

システム情報テーブル・ファイル名とサービス・コール・テーブル・ファイル名が同じです。

[対処方法]

違うファイル名に変更してください。

[メッセージ]

指定されたパスは存在しません。

[対処方法]

存在するパス名に変更してください。

[メッセージ]

指定されたパスは書き込み禁止です。

[説明]

指定されたパスが書き込み禁止属性です。

[対処方法]

指定されたパスの属性を書き込み許可に変更してください。

[メッセージ]

指定されたファイルは存在しません。

[対処方法]

存在するファイル名に変更してください。

[メッセージ]

入力値が不正です。

[説明]

入力された値に不正な文字が含まれています。

[対処方法]

入力できる文字を指定してください。

[メッセージ]

入力値が範囲外です。

[説明]

入力された値は入力できる値の範囲を越えています。

[対処方法]

入力できる値の範囲を確認してください。

[メッセージ]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Command file is nested. @Option in the command file is ignored.

[説明]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。

[説明]

【RI850MP】

コマンド・ファイルがネストしています。コマンド・ファイル内の@オプションを無視しました。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

オプション(yyy)によりOption(xxx)が無効になりました。

[説明]

【RI850MP】

オプションyyyの指定にともない,オプションxxxの指定が無効となりました。

[メッセージ]

【RI850V4 V2.xx.xx

Option (xxx) became invalid by Option (yyy).

[説明]

【RI850V4 V2.xx.xx

オプションyyyの指定にともない,オプションxxxの指定が無効となりました。

[メッセージ]

【RI850MP】

CF850MPでサポートしていないキーワード(xxx)をコメントアウトしました。

[メッセージ]

【RI850MP】

キーワード(xxx)として仮の例外要因コード(yyy)が設定されました。

[メッセージ]

【RI850MP】

使用するサービス・コール(xxx)が二重定義されています。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Reserved ID (xxx) must be 0 in this version (0 assumed).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

このバージョンでは,予約ID(xxx)は0でなければなりません(強制的に0にします)。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Defined value (xxx) in the reserved area is ignored.

[説明]

【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

予約領域に定義された値(xxx)は無視します。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】

Value is aligned to 2 bytes (result: xxx).

[説明]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】

指定した値が2バイト境界値ではありません。CF78V4では2バイト境界値xxxに切り上げて処理を続行します。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Value is aligned to 4 bytes (result: xxx).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

4バイト・アラインしました(その結果はxxxです)。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

yyyバイト・アラインしました(その結果はxxxです)。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Value (xxx) is assumed to be a set value.

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

値(xxx)を設定値とします。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】

Maximum number to make object must be a number of defined object or maximum number of ID (xxx assumed).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

生成可能な最大値は,定義数またはIDの数値の最大値になります(強制的にxxxにします)。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】

The maximum priority level "xxx" is defined. But set the maximum priority level to "yyy" because the task with initial priority "yyy" is defined.

[説明]

【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】

タスクの最大優先度としてxxxを定義していますが,タスクの初期優先度としてyyyが指定されているため,タスクの最大優先度としてyyyが指定されたものとして処理を続行します。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

CPU type is multiple defined in CF file and -cpu option (xxx assumed).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

システム・コンフィギュレーション・ファイル内と-cpuオプションでCPUタイプが二重定義されています。-cpuオプションのCPUタイプ(xxx)を有効とします。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx

Register mode is multiple defined in CF file and -reg option (xxx assumed).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx

システム・コンフィギュレーション・ファイル内と-regオプションでレジスタ・モードが二重定義されています。-regオプションのレジスタ・モード(xxx)を有効とします。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】

Value of "maxint" differs from the value defined in the device file (the value defined in the device file is used).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

“maxint”(MAX_INTの第2引数)がデバイス・ファイルで定義された値と異なっています(デバイス・ファイルで定義された値を使用します)。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Memory area (xxx) is not used, so information of (xxx) is not output.

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

このメモリ領域は使用されないため,情報は出力されません。

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Interval time of a cyclic handler was rounded up (result: xxx).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

周期ハンドラの起動間隔を切り上げました(その結果はxxxです)。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

Initial interval time of a cyclic handler was rounded up (result: xxx).

[説明]

【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

【RI850MP】

周期ハンドラの初期起動間隔を切り上げました(その結果はxxxです)。

[説明]

【RI850MP】

ワーニングを通知するメッセージで,異常ではありません。

[メッセージ]

プロパティの設定がロード・モジュールに反映されていません。反映するにはビルドしてください。

[説明]

プロパティで設定,変更後にビルドをしていないため,ロード・モジュールとプロパティ設定で矛盾が生じています。例えば,ハード・トレース用ロード・モジュールをロードしているときに,プロパティでソフト・トレース・モードに変更した場合などに表示されます。

[対処方法]

ビルドを実行してください。