ダウンロードとインストール ページ


このページでは,選択されたアップデートが一覧表示され,ダウンロードとインストールを開始します。

図 A.3

ダウンロードとインストール ページ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[ダウンロードとインストール]をクリック

-

アップデートの選択 ページのメインエリアで[ダウンロードとインストール]をクリック

[各エリアの説明]

(1)

[インストール]ボタン

ダウンロードとインストールを開始します。

アップデートがひとつも選択されていない場合は無効です。

注意

エミュレータ用USBドライバ一式のインストールを行った場合,確認のダイアログが表示される場合があります。

(2)

選択されているアップデート表示エリア

選択されているアップデートが一覧表示されます。

それぞれのアップデートで,表示される情報は以下のとおりです。

カテゴリ

アップデートのカテゴリ名を表示します。

同じカテゴリをもつアップデートはまとめて表示します。

タイトル

アップデートのタイトルを表示します。

ダウンロードサイズ

アップデートのダウンロードサイズを表示します。

概要

アップデートの概要情報を表示します。

詳細

アップデートの詳細情報がある場合に表示し,選択するとブラウザ上に詳細情報を表示します。