ルネサス
非表示のアップデートの復元 ページ
このページでは,アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートを一覧表示し,選択したアップデートの表示を復元し,再度確認とインストールができるようにします。
図 A.7
ここでは,以下の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[非表示のアップデートの復元]をクリック
(1)
[表示する]ボタン
チェックしたアップデートを表示状態にし,再度確認とインストールができるようにします。
(2)
非表示のアップデート表示エリア
アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートが一覧表示されます。